This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2121:-原理图审阅

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2121

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1380988/tps2121---schematics-review

器件型号:TPS2121

工具与软件:

您好、TI 团队:

我们希望针对 TPS2121审查以下原理图。  

我们并联使用了两个 TPS2121RUXT 来获得更高的额定电流。

请检查并尽快告知我们您的评论。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    各个原理图没有问题、但通常我们不建议并联多路复用器。 并联器件的主要问题是 Ron 和时序特性可能因器件而异、这可能会导致一些意外行为、例如一个器件先于另一个器件开启。 如果一个 器件先于另一个器件打开、则单个器件需要处理负载并可能达到电流限制和 TSD。 该事件可能会在切换事件期间再次发生。   

    您可以将负载开关与稳压器的 PGOOD 信号配合使用、从而创建 PMUX。 以下链接(来自您提到的文章)介绍了有关使用负载开关和电子保险丝的电源多路复用的更多信息、并且我还为两者链接了产品文件夹。 我们有多个负载开关、这些开关可以在6A 及以上的持续输出电流下运行。 我们还有一个电子保险丝 TPS25957、它支持高达5.5A 的电流、并且可以通过体二极管设置为 PMUX。

    使用负载开关和电子保险丝的电源多路复用(修订版 A)

    负载开关产品文件夹

    Efuse 产品文件夹

    此致、
    TIM