This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27427:初始化 bq27427时、在哪里需要延迟?

Guru**** 2505865 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27427, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1381788/bq27427-when-initializing-the-bq27427-where-are-delays-required

器件型号:BQ27427
Thread 中讨论的其他器件: BQSTUDIO

工具与软件:

我们有一个新设计、即 bq27427电池电量监测计。

Battery Management Studio (V1.3.124、即最新版本)生成的 gm.fs 文件包含这样的代码、以初始化电池电量监测计的每个数据块:

但实际上是由我们的电池电量监测计初始化器子例程(仅解释和执行该 gm.fs 文件的预处理版本)执行的、这不起作用。 它在首次尝试验证编程数据块的校验和时失败。

当我查看 BQ27427技术参考手册(SLUUCD52023年1月)时、我反而看到了有关何时将延迟引入编程步骤的建议:

也就是说、要比 Battery Management Studio 要求的10ms 延迟多得多的延迟。

这似乎是一个好的建议:当我添加一个盲延迟后的每一步编程配方(这样,我从来没有前进到下一个步骤没有至少2.5 ms 的延迟),初始化电池电量计成功。

因此、这让我想到了一些问题:

  • Battery Management Studio 生成的 gm.fs 文件是否在必要的延迟方面完全错误?
  • 如果是、TI 是否确认了这一缺陷并有计划(例如提交错误报告)来纠正它?
  • 同时、我应该遵循技术参考手册中的建议、对吧?
  • 但是、这些延迟能短到多长时间? 将它们设置为2.5ms 后便无需再进行设置(例如、在步骤10中、我会得到2.5ms 的一般延迟  gm.fs 文件明确要求的10ms 延迟)。 电池电量计初始化发生在我们器件的每次启动时、因此我们不希望此过程所需的时间超过绝对最短时间。
  • 数据表中是否指定了最小延迟? (我没有找到它。)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    bqStudio 生成的 gm.fs 应该是正确的、我还没有听说过有人在这方面有任何困难。 您应该能够使用 gm.fs 中的例程将黄金映像编程到电量监测计。  

    此致、  

    Jonny。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通过 Battery Management Studio 进行处理是可能的(实际上、很可能)(可能是因为该工具本身就会引入延迟)、但如果您执行文件命令操作并以 I²C Bus 命令的速度执行它们、bq27427电池电量监测计的处理将在到达可确认编程块校验和的步骤时失败。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您回答的可能正确、我会按照 TRM 中的时序建议操作。  

    此致、  

    Jonny。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在这里您可能回答正确、我将按照 TRM 中的计时建议操作。

    谢谢;这是我(现在)正在实施的。

    但是、如果事实证明相当数量的测量仪表不需要完整的5毫秒、我可以稍微调整一下该时间。 (我们的整体启动时间对我们来说至关重要。) 如果您知道所需的实际时间、我会很高兴知道这一点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    建议遵守 TRM 中的规范、但是如果您可以尝试微调计时、以便查看哪些参数适合您的系统、 TRM 包含的是我们所了解的要发挥作用、除此之外的任何功能都无法得到保证。  

    此致、  

    Jonny。