This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2940QML:5962-8958703XA 或 LM2940GW5.0/883

Guru**** 2375800 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1382974/lm2940qml-5962-8958703xa-or-lm2940gw5-0-883

器件型号:LM2940QML

工具与软件:

您好!

我想知道 5962-8958703XA 或 LM2940GW5.0/883器件是否密封。 我在数据表上找不到任何地方表明它是、但 mil 文档指出这个 PN 是。 这个部件的 NAC 封装图也不说明是密封的。

mil doc 标准微电路图公告(5962-89587)指出  "代表密封封装的每个引脚所显示的铅涂层是为该部件列出的制造商最容易获得的。 如果未列出所需的铅涂层、请联系供应商以确定其可用性。"

文档引用了列出以下器件型号的表格:

标准微电路图

引脚1/供应商笼号与引脚2/类似

5962-8958701EA 3/LM2940J-5.0/883

5962-8958701MA 3/OM2940-5SRM/883B

5962-8958701NA 3/OM2940-5N5M/883B

5962-8958701UA 3/OM2940-5STM

5962-8958701XA 3/LM2940WG-5.0/883

5962-8958701YA 3/LM2940K-5.0/883

5962R8958702VXA 3/LM2940WG5.0RLQV

5962R8958702V9A 01295 LM2940-5.0 MDE

5962-8958703XA 01295 LM2940GW5.0/883

5962R8958704VXA 01295 LM2940GW5.0RLQV

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    LM2940GW5.0/883确实是一款密封封装。  

    ~ Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有更新封装图的计划? 我想向我的客户展示这确实是一种密封封装。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有更新封装图的计划、但您可以参考此应用手册(www.ti.com/.../slvaeu0.pdf) 获取密封封装列表。

    ~ Aaron