This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21520:较低的 MOS、比较高的 MOS 滞后60us

Guru**** 2380860 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC21550, UCC21520
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1382665/ucc21520-lower-mos-to-lag-behind-the-upper-mos-by-60us

器件型号:UCC21520
主题中讨论的其他器件:UCC21550

工具与软件:

芯片自举电源、UVLO=8V。
输入50kHz 互补 PWM 以及芯片输出如下图所示。

绿色表示上部 MOS 晶体管、蓝色表示下部 MOS 晶体管、黄色表示自举电容器电压。
下部 MOS 发射的波形落后于上部 MOS 60us 是否正常? 如果有异常、向哪个方向?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yong:

    请改用 UCC21550。 这是对 UCC21520 IC 设计的改进版更新。

    CH2:蓝色是否是由自举电容器供电的栅极驱动器? 60us 的时间接近此栅极驱动器的上电延迟。 因此、自举电源必须充电约50us 后才能开启输出通道。  

    此致、

    Sean

    数据表参考削波: