This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG3410R050:电流消耗规格和包含的内容

Guru**** 2510095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1381519/lmg3410r050-current-consumption-specification-and-what-is-included

器件型号:LMG3410R050

工具与软件:

您好!

数据表(或我们的基准测试)中的规格是否仅是器件的电流消耗、或者它是否包括 连接到5V LDO 的 ISO 器件的电流消耗?
这是一款"简单"的线性稳压器吗、我们可以将 ISO 器件消耗的电流与驱动器消耗的电流相加?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Franziskus:

    数据表中的图不包括数字隔离器的电流消耗、而是在低侧器件上完成的、该器件未连接任何隔离器。

    是的、您可以添加数据表图中数字隔离器的电流消耗和器件的电流消耗。

    此致!

    Kyle Wolf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速回复 Kyle!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kyle

    我们是否测量器件在生产期间/生产后的电流消耗?

    是否可以为客户提供具有一定最大电流消耗的器件?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Franziskus:

    我已通过电子邮件回复。

    此致!

    Kyle