This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23734:VDD 范围定义

Guru**** 2509445 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1382651/tps23734-vdd-range-definition

器件型号:TPS23734

工具与软件:

大家好、团队成员:

根据 IEEE802.3标准、PD 侧的电压范围可低至37V。 如果还考虑桥式二极管的压降、则 PD 控制器上的实际 VDD 将会更低。  

因此、我 想了解 TI 将37.6V 指定为 VDD 上升阈值的原因、为何不将 VDD 上升阈值设为较低的值、以适应更宽的 PD 输入电压范围?

谢谢。

此致、

Charles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Charles:

    感谢您发送编修!

    当 PD 打开时、以太网电缆具有非常低的电流和电缆上非常低的压降(V_CABLE = I_CABLE * R_CABLE =~0V)。 这意味着 V_PSE (out)- 2 x V_diode (f)- V_cable = V_PD (in)。 而最小 PSE 输出电压为44V。

    802.3bt 标准。 如下所示、PD 导通电压为30 - 42V、为二极管压降至少留下2V 的电压。

    此致、

    Diang