This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610-R1:关于 VC1引脚。

Guru**** 2782485 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1380893/bq28z610-r1-about-vc1-pin

器件型号:BQ28Z610-R1
Thread 中讨论的其他器件:BQ34Z100

工具与软件:

大家好!

我想知道如何处理 VC1引脚。

我的客户将使用带有热敏电阻的电池。

我的客户将通过以下配置使用它。 在这种情况下、我应该如何处理 VC1引脚?

或者连接配置是否错误?

此致、

Ryusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ryusuke、

    我很快就会回到你的身边。

    此致、

    Siddharth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Siddharth:

    感谢您的答复。

    我们正在等待您的确认。

    此致、

    Ryusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ryusuke、

    您可以将 V+连接到 VC1并短接 VC2、但这仅适用于具有1节电池的配置。

    此致、

    Siddharth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Siddharth:

    电池为带热敏电阻的2节串联7.4V 电压。

    电池只有3个端子(V+、V-和 NTC)。 我可以将 V+连接到 VC1并短接 VC2吗?

    如果不能、如何处理 VC1?

    此致、

    Ryusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ryusuke、

    您能给我发送一张电池的照片吗?

    您必须访问两个电池端子才能使用该电量监测计。 如果您只能接触2p 和1n 端子、则必须使用其他电量监测计。 我们建议您将 bq34z100用于您的应用。

    此致、

    Siddharth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Siddharth:

    我将与我的客户确认是否发送电池图片。

    是否可以使用将 V+连接到 VC1的连接并为2节电池组短接 VC2?

    此致、

    Ryusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ryusuke、

    这是不起作用的。 VC1和 VC2引脚分别用于最小正电芯和最大正电芯。 如果客户使用单节电池、这可以正常工作、但不适用于2节电池配置。

    此致、

    Siddharth