This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610:这些寄存器意味着什么?

Guru**** 2810285 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ28Z610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1383515/bq28z610-what-do-these-registers-mean

器件型号:BQ28Z610

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:

   BQ28Z610规范中未对以下寄存器进行解释;请帮助确认其含义?

   1.设置--Configuration --Power Config--SLEEPWKCHG

   2. 设置——配置——IT 电量监测2配置——BAL_ERROR

   3. 设置--Configuration --IT Gauging 2 Configuration --NEG_REMCAP_EN

   4. 设置——配置——IT 监测2配置——INTERP_RA_AT_EDV

   5、设置——配置——IT Gauging 2配置——DODATEOC

   6. 设置--Configuration -- IT Gauging 2 Configuration -- Qmax_EOC

   7、 设置——配置——IT 计量2配置——瞬态建模

   8. Settings--Configuration--IT Gauging 2 Configuration--VAVG_CWH_CALC

   9. 设置——配置——IT Gauging 2配置——RES_RELAX_T

   10、气体计量——IT 配置——电池组电阻

   11、 气体计量——IT 配置——系统电阻

   12. 煤气计量--it 配置--Res relax time

   13、 气体计量——IT 配置——最大仿真迭代次数

   14、 气体计量——IT 配置——外部温度时间

   15、 电量计量——IT 配置——温度条件

   16. 电量监测--平滑放松时间

 

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    有关寄存器定义、请参阅 TRM。  

    此致、  

    Jonny。