This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27Z561:BQ25185DLHR 低电流充电

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27Z561

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1382414/bq27z561-bq25185dlhr-low-current-charging

器件型号:BQ27Z561

工具与软件:

您好!

我有一个 inr18650-35E 4p 电池组、一个 bq27z561电量计和一个 BQ25185DLHR 充电器。 我们使用太阳能为此电池充电...充电电流在50mA 左右非常低。 电池组的截止频率为272mA、目前、充电器截止频率配置为30mA。

在电流这么低的情况下、我如何确定电荷的终点。 传统的 CC/CV 图中、恒定电流远大于此值、因此可以达到 CV (恒定电压)相位、然后直接监测、直至达到截止电流或时间到期。  

如何在当前配置中执行此操作? 如何计算达到 CV 阶段后所需的充电时间?

此外、考虑到充电器截止电流低于电池包截止电流、我如何设置术语收尾电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Craig、  

    您能否说明一下您所指的电池组截止频率和充电器截止频率是多少? 充电器截止似乎是电荷在切断之前逐渐减小到的电流、这是对的吗?  

    此致、  

    Jonny。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然。 我要查看的是 inr18650-35E 数据表。 它指定标准电荷(恒定电流/恒定电压) 1700mA (保持电流模式) 4.2V (恒定电压模式)、该电荷将逐渐降至68mA 截止电流以实现3400mA 十六的额定容量 我们有一个4p 包、因此4 * 68mA =该包的272mA 截止频率。

    目前、充电器的截止频率(当充电器停止提供电流时)为30mA。 预计在50mA 附近有太阳能电流。  

    30mA 远低于电池截止电流...因此、在充电器正常工作时、充电器的工作电流不会高于电池包截止电流。  

    基本上、"电流"不是我们使用充电器检测充满电的方式-而是电量计算法是如何工作的? 它决定纯电流充电?

    我们可能/可能必须对充电器进行一些手动控制、以防止过度充电。  

    电荷收尾电流一词应该使用什么? 是否可以在假设使用标准充电器的情况下运行学习校准、然后在太阳能充电设置中使用该图像(它是否仍能精确测量?)。

    该测量仪表能否与我们的当前设置配合使用?



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Craig、  

    感谢您的澄清。 我不认为这应该是个问题、电池数据表中显示的典型电池充电收尾率为68mA。 您应该能够将电量计上的收尾电流设置为比充电器的截止电流(35mA)高约10%。 您只需确保 CHG 阈值电流小于30mA、以便即使在充电的收尾阶段、电量监测计也能检测到电荷。  

    此致、  

    Jonny。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Jonny。

    在这里,我提出了一个类似的问题:

    BQ27Z561:bq27z561学习循环问题-电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛


    我想我的问题是充电项收尾电流、在我们的设置中并不能真正指示充电结束。 我们的充电量始终低于电池截止频率、因此不适合充满电。 收尾电流是否用于指示充满电?

    我们 必须通过其他方式手动验证充电结束(在软件监控电压中关闭充电过程、或设置计时器...待定)。

    监测计是否足够智能、能够针对注入的小电流跟踪充电情况、或者它是否会看到低电流并在实际上处于充电中时表示充满电? 这是我的问题。

    这是 IT 算法文档:
    评估3:理论/实施 Impedance Track 电池电量监测算法(R EV。 B

    其中:

    在通过收尾电流终止充电后的第一次 DOD0更新之后、DODcharge 被指定为等于 DOD0

    其中  

    Qstart = QMax (DOD0 - DODcharge)

    因此 Qstart 将等于零、从而相当于满电荷?  


    我担心收尾电流被用来确定满电荷


    此外。 我们的应用具有活动状态和睡眠状态、在消息传输期间电流范围为1.8A、 可能要对500mA 求平均值、还可能要在睡眠期间对亚毫安(微安)电流电平求平均值。 sub=million 是我们尚未达到的希望/优化水平。 真实的电流放电可能为几毫安

    在电流消耗较低的情况下、监测计是否能够准确工作?

    对于我们的应用、应该使用什么 DSG 电流阈值-它是否应该基于 WAKE 状态?



    我不是一个专家在算法里。 我花在驱动器上的大部分时间是在微控制器上实施校准程序和处理文档中的错误。  

     

    从电池的角度来看(非专家)、充电结束电压确定为达到4.2V (进入恒定电压模式)、并且电流逐渐减小、从高于截止电流(例如1700mA)的电流降到截止电流。  

     

    我们无法跟踪此下降情况、因为我们的太阳能充电电流处于最佳50mA (始终低于电池截止频率)、因此无法将其用于确定充电。 对我来说、IT 算法指示在指示满电荷时使用了收尾电流(截止电流的前标)

     

    如果监测计使用电流电平作为指示充满电的决定因素、那么我担心它可能会在实际没有电时指示充满电。 或者测量仪表不适用于我们的设置。

     

    我觉得监测计可以在标准充电器上正常工作(CC 阶段的高充电电流、在 CV 阶段逐渐降到截止电流)...但我不确定我们的电流设置。

    因此三个"起作用的截止电流"

     

    充电器截止电流- 30mA   

     

    监测计分配的收尾电流(与充电器的截止电流相关)由我们设置、但从充电器推导出来...例如35 mA

     

     标准充电1700mA CC 模式下的电池截止电流、4.2V CV 模式、68mA 电池-->电池组272mA 的电池截止电流

    我不确定这些是否已校准、因此我担心硬件(充电器->电量监测计->电池)兼容性



    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    今天是一个全国性节日。 我们明天会回复您。

    此致、

    应用团队的成员

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Craig、  

    请参阅 BQ27z561 TRM 的9.8节"有效充电终止"。 该电量计使用收尾速率和几个其他参数来报告 SOC 100%。 如果不满足收尾速率条件、则仪表不会报告100%。  

    此致、  

    Jonny。