This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2042B:额定电流

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2052B, TPS2042B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1382049/tps2042b-current-limit-rating

器件型号:TPS2042B
主题中讨论的其他器件:TPS2052B

工具与软件:

您好、技术专家:

我们将 TPS2042B/TPS2052B 用于电源开关和过流保护功能。

我们 想知道1.5A 的含义是、此 IC 额定电流或每个输出引脚可以支持1.5A?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    这些器件旨在用于500mA 连续电流应用。

    如果器件检测到过流、将切换至恒定电流模式、在该模式下电流限制为 I_OS。 这适用于双通道开关(例如 TPS2042B/TPS2052B)的每个引脚。 请注意、如果该器件持续处于需要限制功率的恒流模式、则器件将过热、因此必须实现更优的 PCB 热管理技术。

    您是否在寻找支持1.5A 连续电流的双通道 USB 电源开关?

    BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Seong、

    那么、这是否意味着双通道中的每个引脚都可以实现最大总输入为3A 的 I_OS (1.5A)?

    还是将 I_OS 定义为最大总输入电流1.5A?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    正确。 每个输出均支持 I_OS (1.5A)、总输入为3A。

    BR、