This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS650864:需要支持一些问题

Guru**** 2383310 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS650861
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1383846/tps650864-some-question-need-to-support

器件型号:TPS650864
Thread 中讨论的其他器件:TPS650861

工具与软件:

Dears

1.在 TPS650861系列中、TPS65086100代表可配置版本、而 TPS65086401、TPS6508641和 TPS6508640已配置版本?
2.如果客户选择 TPS6508641RSKT、是否无需烧录该器件? 如果我们选择 TPS65086100的可配置版本、我们如何刻录它? TI 是应该在工厂进行刻录还是应该自行刻录?
3.客户已从网站获得以下 TPS6508641RSKT 计时。 请帮助回答:
例如、下面红色框中的逻辑是否标记为 BUCK1 PG 和 LDOA2 PG、从而启用 BUCK3?