This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25798:输入电压/充电电压

Guru**** 2536160 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25798

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1382456/bq25798-input-voltage-charging-voltage

器件型号:BQ25798

工具与软件:

1. 在 BQ25798中、当输入电压和充电电压相同时、效率是多少? 如果您有适用于此条件的效率曲线、请提供。

2. 当输入电压和充电电压相等时、BQ25798是以降压模式还是升压模式运行?

此致、
Kagawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kagawa:

    我们拥有的所有效率数据都在数据表中。 这些曲线包括 VBUS=5V、VBAT=4V;VBUS=9V、VBAT=8V 和 VBUS=VBAT=12V、VBUS=15V、VBAT=16V。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JEFF-SAN:

    客户有问题。

    当充电电压和输入电压完全相同时、无论 bq25798是在升压模式还是降压模式下运行、都将引起关注。

    充电条件如下所示。
    充电电压:8.0V
    充电电流:1.3A
    输入电压(VAC1):8.0V

    此致、
    Kagawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kagawa:

    充电器以降压/升压模式运行、其中降压 FET 和升压 FET 以1/2 fsw 交错。

    此致、

    Jeff