This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV709:输出电压精度

Guru**** 2590090 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS709

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1383418/tlv709-output-voltage-accuracy

器件型号:TLV709
Thread 中讨论的其他器件:TPS709

工具与软件:

对于输出电压精度、这 分为两部分。

一个是内部基准、另一个部分是输出电压精度。

客户正在计算最大输出电压。

那么他们是否应考虑1.24V + 4%的误差? 这意味着当输出电压为15V 时、最大值可以是15*(1.24/1.205)*(1+4%)=16.05V。

对吗?

电压精度不是很高。 客户对此担心。

您能否解释一下我们如何获得-4%~+4%的输出电压精度、从而消除客户的问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。

    客户的负载是多少? 器件是否会在大于环境温度的条件下进行测试(Tj=25°C)?  

    如果在温度和负载范围内、+/-4%表示正确。 这些值通过对器件进行数据表规格鉴定来获得最终测试和验证。  

    为了获得更好的精度、我们建议选择 TPS 器件、例如 TPS709器件。

    此致!

    Hannah