This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC29002:有关3并联电路的问题。

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC29002, UCC39002EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1383517/ucc29002-questions-about-3-parallel-circuit

器件型号:UCC29002
主题中讨论的其他器件: UCC39002EVM

工具与软件:

你(们)好

尝试通过将 ucc29002应用到3个并联电源模块来实现负载共享。
您是否有任何设计可供参考?

电源模块:BMR685 (flex)_50V 26A  

e2e.ti.com/.../BMR685.pdf

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、您好!

    请参阅 UCC39002EVM。 UCC39002EVM 展示了如何将具有3个 UCC29002 的3个电源链接到单个负载。 我不是柔性电源模块专家、但 BMR685数据表第17页显示了 Vout+、Vout-、SENSE+、SENSE-和 Vadj 输出、如下所示。 使用这些引脚连接到 UCC39002EVM 上的相应端子。

    如需设计帮助、请参阅 UCC29002数据表第14页的第7部分和 UCC29002设计计算器。 由于输出电压为50V、因此需要一个外部偏置电源。  

    此致、

    Jonathan Wong