This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25672:质询有关 IC 中的内置 FET VDS 电压规格

Guru**** 2543690 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25672

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1383669/bq25672-inquiries-about-the-built-in-fet-vds-voltage-specification-in-the-ic

器件型号:BQ25672

工具与软件:

你好

我想询问 BQ25672的内置 FET VDS 电压规格。

FET 位置:Q1 ~ Q4

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jaeho:

    我不理解这个问题。  当 FET 导通时、VdsQx = IQX*RDSonQx (只有2个交替开关、Q1或 Q4完全导通、Q2或 Q3关断)。  数据表中的 Rdson 值如下:

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jaeho:

    如果您需要 FET 的最大 VDS 额定值、可以使用数据表中 SWx 的数据表绝对最大额定值:

    此致、

    Jeff