This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25121:LS 模式电流能力?

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25121, BQ25121A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1382184/bq25121-ls-mode-current-capability

器件型号:BQ25121

工具与软件:

您能否提供负载开关(LS)模式下 BQ25121的功能规格? 数据表详细介绍了 LDO 模式、但并未明确提及 LS 模式的电流能力。

感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    LS 电流能力取决于输入电压和电压容差。 10%容差和4V 输入意味着 LS 应该能够提供 在350 mA 左右的电压、但如果具有5%容差、则仅限于在180 mA 左右。

    此致、

    Juan Ospina

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Juan:

    感谢您的答复。

    我很欣赏有关 LS 电流能力的细节、因为它取决于输入电压和电压容差。 但是、我需要确认 BQ25121 IC 负载开关(LS)模式的准确电流能力、考虑管理 VINLS 和 LS/LDO 输出的内部 MOSFET (Q5)。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Divya:

    这只是为了澄清您希望器件能够提供的最大电流、无论输出电压是否降至0?

    此致、

    Juan Ospina

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Juan:

    感谢您的支持。

    请参阅 BQ25121A 的数据表(页- 28)。 我 在 数据表中发现了两点
    1.如果写入大于3.3V 的值、则该设置进入直通模式、其中 LS/LDO = VINLS - V (DROPOUT)。
    2、LDO 的电流能力取决于 VINLS 的输入电压和编程的输出电压。

    数据表仅讨论 LDO 模式、而不提供有关 LS 模式的信息。 但是、我假设 LS 模式也可以在 LS/LDO = VINLS - V (DROP)的直通模式下工作。  
    现在、我想知道 Q5在此模式下可以处理的最大电流(请参阅数据表中的9.2功能方框图)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Divya:

    我们的回复将因美国节假日而延迟、我们将在本周结束前回复。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Divya:

    我们提供的绝对最大 LS/LDO 电流为150mA。

    此致、

    Juan Ospina