This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62873:两个 TPS62873并联的仿真

Guru**** 2519920 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62873

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1382699/tps62873-simulation-of-two-tps62873s-in-parallel

器件型号:TPS62873

工具与软件:

嗨、团队:

我的客户计划并联使用2个 TPS62873。 我们是否有并联的 TPS62873仿真模型? 我的客户希望检查仿真结果。 最好使用 PSpice for TI 或 webench。

此致、

山本俊介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yamamoto-San:

    他们希望进行什么仿真?  例如、Webench 中的仿真选项使用独立的 PSpice 模型来执行其仿真。   

    并联解决方案在一半电流下的效率与单个器件相同、因为这些器件共享电流非常好。

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    感谢您的答复。 我的客户希望进行仿真1. 增益与频率响应之间的关系、以及2. TPS62873并联的相位与频率响应。

    此致、

    山本俊介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、您可以使用 SIMPLIS 模型来测量并联器件的环路响应: https://www.ti.com/product/TPS62873#design-tools-simulation

    还有一个 PSpice 均值模型、但运行时间会更长。

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    感谢您的答复。 最好知道 SIMPLIS 仿真模型支持环路响应。 我是否知道如何在 PSpice for TI 上使用 SIMPLIS 仿真模型? 我们是否有应用手册或 E2E 论坛?

    此致、

    山本俊介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很遗憾、您只能在 SIMPLIS 中运行 SIMPLIS 模型。  您需要一个 PSPICE 模型才能在 PSPICE 中工作。

    您可以尝试 PSpice 模型、看看它需要多长时间才能运行。

    最精确的方法是测量 EVM 上的实际电路。  我们有一个包含2个并联器件的 EVM: https://www.ti.com/tool/TPS62873EVM-144

    Chris