This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28742:交流-直流电源器件选择

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC25640EVM-020, UCC256402, UCC28950, UCC28251, UCC2894

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1382716/ucc28742-ac---dc-power-supply-part-selection

器件型号:UCC28742UCC256402
主题中讨论的其他器件:UCC28950UCC28251UCC2894、UCC256402、UCC25640EVM-020、 UCC25640

工具与软件:

您好!

我正在设计具有以下参数的电源:

  • 输入电压: 85VAC - 265VAC
  • 输入频率:50Hz - 60Hz
  • 输出电压:12V 直流
  • 输出电流:25A
  • 保护: 输入欠压保护、输入过压保护、输入 浪涌保护、输出过压保护、输出过 流保护

需要找到适合它的器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Pout = 300W。 我建议您使用 UCC28950相移全桥。 反激式拓扑似乎不是如此高功率的理想选择。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 如果我减小 Pout = 200W、则为任何其他器件型号、即12V 16A。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于反激、200W 仍然太大。 UCC28950仍可使用、UCC28251可用于半桥。

    通常在120W 或更低功率下使用反激。

    正向电压大致适合200W、如果您不想使用半桥或全桥、则可以考虑 UCC2894。

    我看到了适用于 LLC 的 UCC256402、该器件可以用于200W、但最好使用窄输入、而这并非您的情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 UCC25640EVM-020评估板原理图中、我没有看到 VIN (2? 1?)与交流输入点(1? 都已标记)因此二者是否已连接、否则会分别应用交流和直流输入。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    交流/直流稳压器需要一个整流器电路。 请使用 UCC25640打开新话题以获得更好的支持、并由该器件的专门专家解答您的问题。