This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2104:对死区时间的容限是多少?

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1383482/lm2104-what-is-the-tolerance-on-the-deadtime

器件型号:LM2104

工具与软件:

LM2104具有典型值为475的固定内部死区时间。 未指定最小或最大死区时间或死区时间容差。 此器件的最小死区时间和最大死区时间是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Dennis、

    感谢您就您有关 LM2104的问题联系 TI。

    我们没有在该数据表参数上指定最小值或最大值、因此我没有为您提供数字。 通常、当我们不包含最小/最大规格时、是因为典型的规格在整个测试过程中保持不变、并且没有  足够的变化以保证添加规格。 因此、475ns 死区时间应符合使用该驱动器时的预期。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    谢谢!

    William Moore