This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1641:VIN、VOUT、GND 短路

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS1641

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1381190/tps1641-short-circuit-of-vin-vout-gnd

器件型号:TPS1641

工具与软件:

大家好、团队成员:

我的客户发现 Vin、Vout 和 GND 短路了、 当他们取下 TPS1641时、电路正常。 下图是原理图。 您能检查一下它是否有问题吗?

BR、

月亮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Moon

    他们是否进行过任何测试? 还是时间零故障?

    BR、

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh。

    它们使用热插拔功能为测试板提供24V 电源。 然后一个小火花出现在 F1。  然后、他们从电路板上取出芯片并测试了引脚的电阻器:

    IN 到 GND:1 Ω

    OUT 至 GND:1 Ω

    其他引脚的接地电阻超过10M Ω。

    BR、

    月亮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Moon、

    热插拔测试期间 Vin 高于规格。 您能否在热插拔测试和检查期间捕获 Vin

    BR

    Rakesh  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh。

     TPS1641是否适用于热插拔应用? 他们想要50mA 电流限制功能、另外该要求还推荐什么?

    BR、

    月亮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Moon、

    TPS1641适用于热插拔应用。

    在输入端使用0.1uF、并将 TVS 二极管 SMBJ28A 与0.1uF 并联。 这些电阻器将有助于吸收瞬态电压并保护 TPS1641

    BR、

    Rakesh