This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54260:TPS54260为反相电源持续供电

Guru**** 2510575 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54360

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1383671/tps54260-tps54260-continue-blow-in-inverting-power-supply

器件型号:TPS54260
主题中讨论的其他器件: TPS54360

工具与软件:

尊敬的 TI 专家:

我们按照 TI 应用手册 www.ti.com/.../slva317b.pdf 的说明设计了 TPS54260反相 PSU

 

该原理图一直有效、直到电流消耗在250mA 附近、然后芯片烧毁、并且在 Vin (PIN2)和 PH (10)之间短路。 我们有2个原理图、

一个用于+24V 至-8V 和

一个用于+24V 至-18V。

两者表现出相同的行为。 芯片应具有内部过流保护、但那不起作用。 我们已经杀死了4个。 我们喜欢从每个负电源轨获取高达1A 的电流。 电感值可能不是完美的、我们可能必须使用 TPS54360 (允许更高的开关电流)、但在任何情况下、过流保护都应该可以防止任何损坏。

任何说明、IC 的过流保护为什么不起作用?

此致、

Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    看起来该问题是由 VIN 引脚或 PH 引脚超过 TPS54360器件的 abs.max 导致的。 您能否在发生问题时分享 VIN、PH 和 Vout 波形?

    谢谢!

    Nitya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nitya:

    感谢您的快速回复。 我不知道,如何触发一个示波器记录在此刻,设备刻录。 我想是1毫秒。

    但您的提示正确。 我们 PCB 上的布局有误、因此我们切断了一条覆铜线迹、并焊接了一根导线来进行校正。 通过缩短导线、波形看起来会更好。 由于布局不良、问题不是过流、而是开关节点上出现过压。

    该方法可以解决这个问题、无论如何我们都将进行新的布局。

    感谢您的帮助、