This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5155-Q1:LM5155 VCC 引脚连接

Guru**** 2362820 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1383679/lm5155-q1-lm5155-vcc-pin-connection

器件型号:LM5155-Q1

工具与软件:

你好

   我将5155 VCC 引脚连接到 VDD - 12V、看起来工作正常。 MOS 栅极电压从 VCC 更改为12V。 我不确定是否可以使用电路连接。

  谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您使用 E2E。

    可以将外部电压连接到 VCC。 但保留 ABS。 最大 电压额定值和 VCC 引脚的绝对最大额定值。

    此致

    Moritz