This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62872:TPS62872Y0QWRXSRQ1

Guru**** 2382480 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62872
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1380104/tps62872-tps62872y0qwrxsrq1

器件型号:TPS62872

工具与软件:

您好、TI 专家:

非汽车类 TPS62872的默认电压为1.05V、但非汽车类 TPS62872的默认电压为1.05V。

TPS62872Y0QWRXSRQ1器件状态如何?

TPS62872Z2WRXSR-->目录

TPS62872Y0QWRXSRQ1-->汽车、无部件。

PS:默认电压不能通过 I2C 更改。

此致、

Tom  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    感谢您联系我们。

    我有几个问题可以帮助您更好地理解您的提问。

    1.您需要汽车设备还是非汽车设备?

    2. 您的应用所需的默认输出电压是否为1.05V? 最大负载电流如何? 是12A 吗?

    3.您的应用是否需要 I2C?  

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Excel:

    感谢您的回复!

    1.您需要汽车设备还是非汽车设备?

       汽车。

    2. 您的应用所需的默认输出电压是否为1.05V? 最大负载电流如何? 是12A 吗?

      是、默认电压/电流为1.05V@ 10A

    3.  您的应用是否需要 I2C?  

      是、需要 I2C、但需要上电。

    谢谢!

    Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    感谢快速响应。

    您可以使用 默认电压设置为1.0V (在 VSEL 引脚和 VIN 之间放置47k Ω)的 TPS62872QWRXSRQ1、但需要外部 FB 分压电阻器在启动时将输出电压设置为1.05V。 有关详细信息、请参阅下面的应用手册链接。

    希望能解答您的疑问。

    https://www.ti.com/lit/an/slvafe6/slvafe6.pdf?ts = 1719347718370&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Excel:

    感谢您的回复!

    是否会有 TPS62872Y0QWRXSRQ1器件?

    谢谢。

    Tom  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    您的意思是、如果我们计划开发一个默认输出电压为1.05V 的12A 器件?

    谢谢确认。

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Excel:

    是的、您是否开发出默认输出电压为1.05V 的12A 器件?

    谢谢。

    Tom  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    好的。 我懂了。

    目前还没有开发此类器件的即时计划。 不管怎样,我会 给你一个私人消息,通过电子邮件讨论这个主题。

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Excel:

    感谢您的回复!

    Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    顺便说一下、如果您立即购买器件、最好使用  TPS62872QWRXSRQ1并在电路板上添加外部 FB 分压器电路来实现1.05V 输出。 因为无法保证我们能够开发出12A、1.05V 的输出。

    请告诉我您的想法。

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Excel:

    感谢您的回复!

    好的、但 I2C 电压表需要更改。

    Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    您的应用所需的输出电压范围是多少?

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Excel:

    输出电压范围:0.6~1.2V

    此致、

    Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    我懂了。

    您打算将我们的器件用于哪些应用和终端设备?

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Excel:

    CPU 电源。

    此致、

    Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chen:

    Excel 在周三之前不在办公室、将在两天内回复您。

    谢谢!

    TanVee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    我只是给你发送一封电子邮件,通过私人电子邮件详细讨论这个主题。 因此、我现在将关闭该主题帖。

    谢谢你。

    此致、

    Excel