This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM74930-Q1:反相电池插入期间的行为

Guru**** 2555190 points
Other Parts Discussed in Thread: LM74930-Q1, LM5149

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1380247/lm74930-q1-behaviour-during-inverted-battery-insertion

器件型号:LM74930-Q1
主题中讨论的其他器件:LM74930、、 LM5149

工具与软件:

向大家问好、

我们正在完成一个27V 到最高13A 的电源项目。

为了防止电路因电池极性反转(2x 12V 密封 PB、通常为7-18Ah、但最大可达65Ah)而损坏、我们正在评估 LM74930芯片。

但在以下操作步骤中、我需要弄清楚此芯片的行为:
1)电源连接到230VAC、电池已连接、电池充电器正在为电池充电
2)由用户断开电池的连接以更换电池
3)连接新电池,但极性反转,由用户
4)电源告知此问题的任何损坏(电池和电源)和没有任何停电(因为由230Vac 供电)
5)用户以正确的方式重新连接电池。 一切都还可以

问题:
a)此芯片可以做到这一点吗?
(b)这一机制是如何运作的?

感谢您发送编修
Federico Battaglin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Federico:

    LM74930-Q1只能防止反极性受到 VIN 侧的影响。

    如果您计划在 VOUT 侧连接电池、并且电池反向连接、则 IC 将损坏。

    说到机制、当反极性连接到 VIN 侧时、器件无法获得 VS (PORR)电压、器件基本上处于关断状态、DGATE FET 可防止反极性。

    此致、

    Shiven Dhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shiven:

    首先,感谢您的快速回复!

    不、不... 电池仅连接在 Vin 上。
    可以、因为在 Vout 连接到电气节点上:主电源来自 LM5149、受 LM74700保护、且输出受 TPS48111保护(输出端短路)。

    要注意的是,这个电节点的电压是电池充电器的电压,即电源的电压输出。 因此、电流可以是双向的...

    解释了之后、当用户在电源通电过程中将电池倒转、能否利用这种机制来省电?

    感谢您发送编修
    Federico

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Federico:

    如果电池连接在 VIN 处、充电器连接在 VOUT 处。 为了使电流从充电器流向电池、我们首先需要打开 IC。 这只会在 VIN 极性正确时发生。 因此、在首次启动时、如果 VIN =-12V (示例)、器件将无法加电。 DGATE 将为低电平、VOUT 将受到保护。

    此致、

    Shiven Dhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还可以。。。

    假设电池(24V)、首次开启时极性正确、因此芯片开启。 然后我断开电池并重新连接反相... 断开电池时芯片是重新进入打开还是关闭?

    Federico

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请回答...?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Federico:

    在这种情况下、器件将保持开启状态。 潜在的损坏。

    此致、

    Shiven Dhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所以、如果电池连接的方式正确、电池充电器工作时断开、再重新连接电池、反相、这个芯片就会造成损坏?

    如果 VS 降至0 (零)伏特、为什么它保持导通状态?
    I understaood VS 是电源、如果没有电压、则芯片处于断电状态、所有 MOSFET 处于关断状态。

    为什么船舶可能会造成潜在损害?

    Federico

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Federico:

    在电池充电时、MODE 引脚被切换、以实现电流自由流动。 因此我们有一个电源路径可以为 VS 供电。现在、即使电池断开连接、VS 仍将处于活动状态。  

    为了避免这一情况、当电池与 BATT_MON 断开时、您也许必须关闭充电器。 之后、如果电池反向连接、控制器将仅关闭。

    此致、

    Shiven Dhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    关闭电池充电器或再次切换引脚模式以停止电流自由流动... 我认为...

    现在的主要问题是 BATT_MON。。。 芯片是否有电池监视器?

    最棒的餐厅
    Federico

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Federico:

    我们有一个 SW 引脚、但将会监控电源轨。 该值将在电池断开连接时读取充电器的输出电压。 您必须通过某种方式检测 VBATT。

    此致、

    Shiven Dhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    呃…… 它需要监测电流、当电池充电器电流降至芯片电流时、意味着电池会断开连接。 可以使用分流器进行监测、例如具有内部运算放大器的 Rsens 或用于驱动 MODE 引脚的外部运算放大器+比较器...

    此致
    Federico

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Federico:

    是的、这可以切换 MODE 引脚或 EN 引脚。

    此致、

    Shiven Dhir