This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61022:覆铜接地布局

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61022

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1382984/tps61022-pour-copper-gnd-layout

器件型号:TPS61022

工具与软件:

您好!

我将设计3.6V 2A 的升压转换器。 我对布局有几个问题。

1)布局是否正确? GND 通过稳压器下方的 GND 区域连接(第2层和第4层):

2) 2)我在第1层上创建 GND 覆铜区时有疑问。

是否必须将"GND 区域靠近器件"与 GND 覆铜区域分离(仅通过这张图片中未显示的第2层和第4层连接):

或者、如果覆铜连接到器件附近的"GND 区域"(以及通过此图中未显示的第2层和第4层)、是否可以:

此致、
Riccardo