This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62871:输出电压设置

Guru**** 2794735 points

Other Parts Discussed in Thread: TPSM8287A15, TPS62871

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1382693/tps62871-output-voltage-setting

器件型号:TPS62871
主题中讨论的其他器件:TPSM8287A15

工具与软件:

嗨、团队:

是否有任何方法可以在不使用 VSET 寄存器的情况下设置输出电压?

此致、

山本俊介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yamamoto-San:

    VSET 设置可设置器件的启动电压。  可使用 I2C 在宽范围内更改输出电压。  第 8.3.6.3节"非默认输出电压设定点"介绍了如何获取默认启动电压以外的启动电压。

    模块版本 TPSM8287A15具有整个可能的启动电压范围。

    您的应用是什么、输入电压、输出电压和输出电流?

    谢谢!

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    感谢您的答复。 我的客户在启用 TPS62871之前不想使用 I2C 通信来设置目标输出电压、因为需要在启用 TPS62871之前为 MCU 供电。 是否有任何方法可以在不使用 I2C 通信的情况下设置目标输出电压? 我想我们可以利用默认输出电压。  

    目标输出电压:0.9V

    目标输出电流:6.1A

    此致、

    山本俊介  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您确认您的要求。

    他们可以使用电源模块版本 TPSM8287Axx。  他们也可以将此应用手册与 TPS62871配合使用: https://www.ti.com/lit/an/slvafe6/slvafe6.pdf 、也可以使用 具有0.9V VSET 选项的15A TPS62873Z1WRXSR。

    Chris