This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS562201:由电池供电的手持设备

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62902, TPS562203

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1383183/tps562201-battery-operated-hand-held-device

器件型号:TPS562201
主题中讨论的其他器件:TPS62902TPS562203

工具与软件:

大家好、  

我们正在设计一种由12V 电池驱动的手持设备。  它是   基于 ESP32-S3-WROOM-1-N8R8的板(3.3V)。 请求您的建议,为电池供电的应用选择 DC-DC 转换器(12V-3.3V)。 来自3.3电源轨的总电流消耗为1.5A (max)  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以使用 TPS562203实现低成本解决方案。 或者、如果您想要低 IQ 器件、 可以使用 TPS62902。 谢谢。

    此致、

    Shipeng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 我选择了 TPS62932DRLR  。 希望这也是一个不错的选择。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这也很好。