This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54560:电源反弹问题

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54560

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1379185/tps54560-power-bounce-issue

器件型号:TPS54560

工具与软件:

您好、先生、

我的客户发现、V-out 在 V-in 关闭时出现电源反弹问题、会损坏系统。

您能帮助解决这个问题吗? 谢谢!

Vin = 12V;V-out = 5V、I-out = 3A。

当 Vin = 0V (关闭电源)时;测量了 C106处的 V-out 波形、得到的电压峰峰值为17.6V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Henry:

    这是奇怪的。  需要你们做几个说明。

    1.从12V 到0V 的 VIN 转换过程中是否会出现问题? 或者当输入完全放电至 VIN=0V 时、如上图所示。 在任何情况下、我都想查看 VIN 12V 至0V 条件下的 VIN、Vout 和开关波形。 您能否分享这些波形。  

    2.连接到 TPS54560的负载是多少? 是否有可能断开负载或降低负载电流以检查是否出现问题?

    谢谢!

    Nitya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Henry:

    我尚未收到有关该主题的任何更新。 希望问题得到解决。  

    谢谢!

    Nitya