This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] FLYBUCK-DESIGNER:反激式降压转换器

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5185

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1383678/flybuck-designer-flyback-buck-converter

器件型号:FLYBUCK-DESIGNER
Thread 中讨论的其他器件:LM5185

工具与软件:

大家好、我是来自 DNCL Technologies 的 Murali Selvam、目前我正在研发电源、需要你们的支持。 我需要一个直流/直流隔离转换器来实现三路输出。  

反激式转换器应满足给定的规格。

输入--最小输入-- 12伏

      最大输入电压-72V

      输出范围是第一个输出-- 3.3V/1.5A

                  第二个输出--1.8/0.7A

                  第三个输出是--5V/1A

如果您有任何符合此规格的直流/直流转换器器件、敬请告知。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    看看 LM5185 PSR 反激式控制器。

    此致、

    TIM