This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5005:从降压转换器生成负电源

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5005

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1383559/lm5005-generating-negative-supply-from-buck-converter

器件型号:LM5005

工具与软件:

我的霍尔效应电流传感器需要-15V 和+15V 电压。 我需要使用开关 IC 通过24V 直流生成这些电压。 我发现 LM5005降压转换器 IC 能够生成+15V 电压、但在数据表中找不到它也可用于生成负电压。

是否有可能从此 IC 生成-15V? 通常、通过将输出引脚接地、可以产生负电压。

另外、如果有任何替代选项、请提供建议。

我们的主要要求是减少元件数量和降低成本。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shivalee:

    降压稳压器可以配置为反相降压/升压、以产生负输出电压。 请注意、 开关电压为 Vin + Vout = 24V + 15V = 39V、因此60V 转换器就足够了。

    此致、

    TIM