This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77915:欠压期间消耗过多

Guru**** 2535820 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1382851/bq77915-excessive-consumption-in-undervoltage

器件型号:BQ77915

工具与软件:

您好、我的 BQ7791501有问题。

当电池达到欠压阈值时、DSG FET 关断、而 CHG FET 保持导通。

当发生这种情况时、我有一个2 mA 的负载电流、对于这种情况来说该负载电流过大。  

e2e.ti.com/.../7S_2D00_cropped-_2800_1_2900_.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anton:

    当器件触发 UVP 时、DSG FET 将关断、而保持 CHG FET 导通。 这是预期行为。

    您看到2mA 的负载电流是什么意思? 您在哪里测量? DSG FET 是否未正确关断?

    此致、

    Max Verboncoeur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您的答复。

    我在 DSG FET 上使得 VGS = 0V。  

    负载电流的2 mA 是与负载串联的电流计的读取值。  

    当 BQ 进入 UV 保护时、仍然有2 mA 电流流动。  

    此致、  

    Cancellara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    DSG FET 是否损坏? 当 DSG FET 关闭时、应该没有放电电流流动。

    此致、

    Thomas Rainey