This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100EVM:BQ34Z100EVM

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100EVM, EV2400, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1383125/bq34z100evm-bq34z100evm

器件型号:BQ34Z100EVM
主题中讨论的其他器件: EV2400BQSTUDIO

工具与软件:

您好!

1.我使用的 BQ34Z100EVM 板与 Arduino UNO 和编写代码线库 Arduino 获取 i2c 数据,但我不接收任何数据 Arduino

2. Arduino 也不与 BQ Studio 连接。

3.我可以用 Bq34z100evm 不带 EV2300或 EV2400来获得电池健康状况.

如何检查 BQ34z100EVM 板固件是否正确加载  

请建议如何与 Arduino 建立连接和固件、从而通过采用24V 电池的 BQ34Z100EVM 板了解电池状态和电池运行状况  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    今天是一个全国性节日。 我们明天会回复您。

    此致、

    应用团队的成员

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1) 1)您在发送和接收数据之间是否存在延迟?

    2)您不能将 BQstudio 与 Arduino 一起使用。 您需要具有 EV2400才能使用 BQstudio。

    3) 3)您可以使用外部微控制器通过电量监测计读取 SOH 并调用发送命令。

    4) 4)您能解释一下您的意思吗?

    此致、

    Evan