This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMS33460:LMS33460

Guru**** 2390730 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00173, LMS33460
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1382584/lms33460-lms33460

器件型号:LMS33460
主题中讨论的其他器件:TIDA-00173

工具与软件:

参考文档: TIDA-00173

该电路可处理高达1200V 的输入电压。(以下电路处的 HV+点)

在这种情况下、流经串联输入级的电流为99 µA (输入电压为1200V)。 在较低的输入电压下、流动的电流较小。

此外、齐纳二极管将钳制电压、以确保 D32和接地之间始终存在7.5V 电压。 我已经研究了 LMS33460、并确认它在输入电压超过阈值时检测到过压。

但是、我预测、由于齐纳二极管的原因、电压将保持恒定的7.5V

  1. 如果输入电压增加到1300 V、D32与接地之间的电压是否也会升高?

  2. 如果问题1的答案是肯定的、那么如果将6个2M 的串联电阻更改为1.8M、那么在1200V 时将流动的电流更大。在这种情况下、是否会在较低的电压下检测到过压?

  3. 最后、还请详细说明选择上拉电阻器阻值的标准。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Seungpyo、

    1.当输入电压增加到1300V 时,D32阴极电压达到>7.5V ,并开始分流额外的电流,以将阴极电压钳制到7.5V。

    511k Ω 的上拉电阻值应该没有问题、因为该器件只需要3.6uA 的输入电源(最大值)、因此99uA 会留出足够的额外电流来驱动2N700 FET。  

    谢谢!
    约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在下图中、大约100 µA 的值是否与拐点电流相对应? 那么、如果电压进一步升高、电流会增加、并施加与 Vz 相对应的电压?

    另外、如果将2M 电阻替换为1.8M 电阻、那么是否会在较低的电压(而不是1300V)下检测到 OV?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于美国假期,我们的团队将在7月7日的一周内回复。

    感谢您的耐心。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Seungpyo、

    我无法对齐纳二极管的运行情况进行评论。 D32阴极处的节点在~1300V 时的电流为~100uA。 如果将2m Ω 电阻器替换为1.8m Ω、则会在~1170V 时检测到 OV。

    谢谢!
    约书亚