This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2980:当无法使用 CTR 时如何启用 DSG。

Guru**** 2826825 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1383308/bq2980-how-to-enable-dsg-if-ctr-can-not-be-used

器件型号:BQ2980

工具与软件:

尊敬的:

我们将使用 BQ298009、但我们不想使用 CTR 功能。 我知道我们可以将 CTR 引脚接地、这应该会使其保持开启状态。

但是、如何在插入电池(不存在充电器)后开启放电和充电 MOSFET 呢?  如果电池电量耗尽(2.5V)、会发生什么情况?它是否在 CTR 为低电平时自动开始充电? 还是需要复位?

我们不能使用微控制器在 CTR 上提供脉冲、因为只要 DSG MOSFET 关断、该脉冲就无法通电。

此致、

1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    插入电池后(VBAT > VUVP)、需要检测充电器连接的 VPACK 才能进入正常模式。 然而、只要满足 VBAT>VUVP 条件、将 BAT+短接至 PACK+也会开启器件。 如果电池电压为2.5V、将触发欠压保护。 从欠压保护中恢复的唯一方法是通过以下方式实现:

    CTR 是高电平有效引脚、用于控制 FET 的禁用。 如果该引脚连接到低电平、则不会对 FET 产生影响。

    此致、
    Thomas Rainey