This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25790:BQ25792定制电路设计不充电

Guru**** 2813555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1382975/bq25790-bq25792-custom-circuit-design-does-not-charge

器件型号:BQ25790
Thread 中讨论的其他器件:BQ25792

工具与软件:

下面是我的 BQ25792定制原理图、针对配置了外部电阻器为单节锂聚合物电池充电的单节锂聚合物电池、我已经在 BOOT 上配置了 IC、并写入0x2E 地址、值0xB8并写入0x14地址、值0x36、来激活电池电压等的 ADC 读数
问题是我无法为锂聚合物电池充电、请帮助设置 IC 来为单节锂聚合物电池充电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nishant:

    根据下表、对于施加的电压和温度、PMID 在降额后至少需要4uF 的陶瓷电容。

    BATP 是 BAT 引脚的感应线路、连接到电池 B+、而非 SYS。  在没有 shipFET 的情况下、BATP 通过100 Ω 电阻连接到 BAT=B+。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、关于 B+我更正了原理图、将其连接到 B+而非 Sys。 不确定 PMID 输入电容器、4uF ...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    @Jeff F 关于 PMID、当 Im 甚至不使用该输出也会导致 IC 不充电时、是否可以具有100nF 的去耦电容?!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nishant:

    有。  PMID 是转换器的输入。 寄生电容 。  如果没有它、IC 甚至可能会损坏。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    其他一切看起来都很好!?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nishant:

    STAT 和 INT 为开漏、因此需要上拉。  除此之外、我看不出任何问题。  请遵循产品说明书建议的 PCB 布局。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    再次感谢。 我使用非常小的定制板运行、因此无法添加 STAT 和 INT 上拉电阻。 只需要 SYS 调节(哪种方式已起作用)和使用插件寄存器进行充电即可工作、考虑到这些功能、原理图可以吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nishant:

    除了 PMID 电容器、我不会看到其他明显的错误。

    此致、

    Jeff