Thread 中讨论的其他器件: GPCCHEM
尊敬的 TI 团队:
我写信给您、要求提供有关6节16Ah 电池应用中 BQ40Z80RSMR 集成电路(IC)的帮助。 尽管进行了校准和调整、但我会遇到过流放电(OCD2)错误。
电池容量:16Ah
电池配置:6节串联(6S)
BQ Studio 中的 OCD2错误
OCD2限制设置为高值(-32000mA)
阻性负载可实现的最大放电电流:2.5A
来实现高达30A 的放电电流
如有指导、请排除此 OCD2错误并使 IC 支持30A 放电电流、我将不胜感激。
如果您需要任何进一步的信息、请告知我。

其他信息:
在另一种情况下,我错误地校准了电流,允许放电高达4.5A ,但在 BQ Studio 中遇到了 AODL 错误。
感谢您的时间和帮助。
此致、
Murthy