This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:6节电池放电电流下的 BQ40Z80RSMR IC 问题

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80, GPCCHEM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1364388/bq40z80-bq40z80rsmr-ic-issue-with-6-cell-battery-discharge-current

器件型号:BQ40Z80
Thread 中讨论的其他器件: GPCCHEM

尊敬的 TI 团队:

我写信给您、要求提供有关6节16Ah 电池应用中 BQ40Z80RSMR 集成电路(IC)的帮助。 尽管进行了校准和调整、但我会遇到过流放电(OCD2)错误。

电池容量:16Ah
电池配置:6节串联(6S)
BQ Studio 中的 OCD2错误
OCD2限制设置为高值(-32000mA)
阻性负载可实现的最大放电电流:2.5A

来实现高达30A 的放电电流

如有指导、请排除此 OCD2错误并使 IC 支持30A 放电电流、我将不胜感激。

如果您需要任何进一步的信息、请告知我。


其他信息:
在另一种情况下,我错误地校准了电流,允许放电高达4.5A ,但在 BQ Studio 中遇到了 AODL 错误。

感谢您的时间和帮助。

此致、
Murthy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Murthy:

    如果可能、我们能否收到电量计设置的.gg 文件、以及描述上述情况的日志文件? 这将使我们能够更深入地研究这一问题。

    此致、

    Anthony Baldino

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anthony、您好!

    请找到随附的.gg 和日志文件。

    BR
    Murthye2e.ti.com/.../7652.Log.csve2e.ti.com/.../BMS-20_5F00_05_5F00_2024_5F00_Final-with-tested.gg.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Murthy:

    感谢您的发送、我们将开始了解一下。 另外再确认一下、电流校准现在已完成、从器件读取的电流与正在测量的电流是否相同?

    此致、

    Anthony Baldino

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anthony、您好!

    是的、 绝对正确! 校准已完成、器件现在能够准确地反映测量的负载电流。

    BR
    Murthy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Murthy:

    感谢您的确认。 这是一个有趣的问题、因为看起来即使电流低于 OCD1和 OCD2阈值、但即使 OCD2具有更高的阈值、它也会绕过 OCD1而触发 OCD2。

    关于校准、您是否可以尝试关闭此位以确保校准完成后未更改?

    此致、

    Anthony Baldino

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    感谢您确认该位已关闭。 我附上了供您参考的屏幕截图。

    除了我之前的问题、我想询问完全禁用 AOLD 和 OCD 错误的相关信息。
    这允许我通过在没有任何保护的情况下打开 MOSFET 来执行热测试。
    有没有办法实现这一点?

    在此期间、如果您需要任何其他信息、请告诉我。

    我比较了三块 PCB、全部三块电路板都产生了相同的结果。

    鉴于时区差异、我理解提供实时支持可能具有挑战性。
    为了加快故障排除速度、您可以建议两个或三个我可以测试和报告的解决方案吗?

    感谢您的帮助。

    此致、
    Murthy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    今天是一个假期,没有人在办公室。 我们明天会回复您。

    此致、

    Nick Richards

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Murthy:

    很抱歉您的回复延迟、下面是有关该问题的更多想法:

    除了我之前的问题之外、我还想询问是否完全禁用 AOLD 和 OCD 错误。
    这允许我通过在没有任何保护的情况下打开 MOSFET 来执行热测试。
    是否有实现这一目标的方法?

    是的、应该可以通过禁用下面 Enabled Protections A 寄存器中的保护功能来实现这一点。

    关于该问题、在再次查看日志文件时、我看到保护并不会等待 OCD2 (即100秒)的整个延迟时间、但是大约20秒后、该位会从 SafetyAlert 更改为 SafetyStatus。 这次符合 OCD 锁存限制、这使我很好奇增加该值是否会改变触发保护之前的时间。

    我将联系我们的团队、看看是否对此问题有更多建议。

    此致、

    Anthony Baldino

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    按照您的建议、我禁用了 AOLDL、OCD2和 OCD1。 很遗憾、我仍然遇到同样的问题。

    我附上了一个屏幕截图和一个日志文件、供您进一步分析。

    e2e.ti.com/.../8688.Tested-up-to-mA.log

    谢谢!
    Murthy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Murthy:

    根据发送的日志文件、我认为触发的保护实际上是 SafetyStatAB 寄存器看到的 Cell 过压保护为0x0002。 有关该保护被触发的更多信息、请参阅 TRM 的第3.4节。

    对于 SafetyStatCD、我认为0x1000相当于触发 COVL 保护。 不过、我认为不会触发 OCD1和 OCD2。

    我相信上图中、您启用了 AOLDL、OCD2和 OCD1、因为它们均为1。

    此致、

    Anthony Baldino

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    按照您的建议、我禁用了 AOLDL、OCD2和 OCD1。 很遗憾、我仍然遇到同样的问题。

    我附上了一个屏幕截图和一个日志文件、供您进一步分析。

    e2e.ti.com/.../Test-by-protections-off.log

    BR

    Murthy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Murthy:

    这是奇数的、因为如上所示、所有保护都应被禁用。 在已发送的日志文件中、似乎仍在触发 COV 保护。 如果可能、您能否执行上电复位或向电量计发送 RESET 命令、以查看 Enabled Protections A 寄存器值是否发生更改、或是否显示了不同的值?

    此致、

    Anthony Baldino

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    我观察到 BQ Studio 上的最大 Turbo Power 和最大 Turbo 电流值。
    这些值似乎高于使用的实际功率和电流。

    您能否建议如何调整最大涡轮电流设置?

    此外、即使我禁用了电池平衡、也会遇到 AOLDL 和 AOLD 节流事件。 我附上了故障发生的时间屏幕截图、供您参考。

    感谢您的时间和帮助。

    BR
    Murthy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Murthy:

    对于最大 Turbo 电流、我认为这应该反映这段时间内观察到的最大电流。 您能告诉我、您的系统是否检测到这个-3A 电流吗? 我知道我们在您之前的测试中讨论了执行的电流校准、在此之前是否观察到了该电流?

    如果可能、您能否尝试将 RSENS 位设置为1并观察保护是否触发? 该位为0将是 AOLD 阈值的一半。

    此致、

    Anthony Baldino

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    尊敬的先生:

    高电流测试期间的 BQ40Z80 MOSFET 关断。

    我正在对配备 BQ40Z80的系统进行测试、以模拟高电流。 在此测试期间、我校准了6.62A 负载电流、在 BQ Studio 中显示为100mA。

    在禁用 QEN 和 NSFM 的情况下(如随附的屏幕截图所示)、BQ Studio 仪表读取每节电池(电池1至电池6)的100mA。 但是、当实际电流达到7.89A (或 BQ Studio 拨盘上的115mA)时、BQ40Z80 IC 会关断 MOSFET。

    我的问题是:触发 BQ40Z80 IC 以关断 MOSFET 的参数是什么? 我想禁用此错误以进行测试、从而允许我使用各种电流电平进行测试。

    我已经附上了 MOSFET 关断后的系统状态屏幕截图。

    MOSFET 关断后、我在 BQ Studio 中执行了复位功能、但"Enabled Protections A"寄存器保持不变。

    如果您能共享固件文件(.srec)和经过测试的锂离子化学物质示例文件、我将不胜感激。 这样、我就可以使用这些已知配置来测试系统。

    e2e.ti.com/.../bus-bar-tested-Final_5F00_11_5F00_06_5F00_2024-miscalibrated-to-_2D00_100mA-after-disable-the-NSFM-BAL_5F00_EN_2700_-abd-QEN-try3.log
    感谢您的帮助。

    此致、
    Murthy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Murthy:

    我的问题是:触发 BQ40Z80 IC 来关断 MOSFET 的参数是什么? 我希望禁用此错误以进行测试、以便能够使用各种电流级别进行测试。

    根据发送的日志文件、似乎触发了 COV 和 AOLD 保护。 基于这一点、MOSFET 被 COV 保护禁用、因为当触发保护时、[XCHG]将被置位。

    如果 XCHG 或 XDSG 由保护功能设置、则这会分别禁用 CHG 或 DSG FET。

    您能否将当前的.srec 和.gg 文件发送给我们、供我们也进行了解?

    此外、当您说进行采样测试的化学物质文件时、每个 ChemID 都将根据进行采样的电池而变化。 您能告诉我当前使用的 chemID 是如何选择的吗? 是否使用了 GPCCHEM 工具来提供与电池最接近的匹配结果?

    此致、

    Anthony Baldino

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    BQ Studio 中禁用 XCHG 或 XDSG 保护。
    您能否建议如何在可能的情况下禁用 XCHG 或 XDSG 保护?

    我认为、根据随附屏幕截图中显示的 ChemID、默认情况下会启用 BQ40Z80 IC。

    我尚未使用任何电芯化学文件、我多次尝试更新合适的化学物质、但我遇到错误消息(请参阅随附的屏幕截图)。

    我还附加了.srec 文件、供您查看。


    感谢您的时间和支持。

    此致、
    Murthy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Murthy:

    如何在 BQ Studio 中禁用 XCHG 或 XDSG 保护。
    如果可能、您能否建议如何禁用 XCHG 或 XDSG 保护?

    这是不可能的、因为它本身不是保护、而是许多保护措施触发的操作、用于减少因电量监测计造成的任何更多损坏。

    [报价用户 id="329623" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1364388/bq40z80-bq40z80rsmr-ic-issue-with-6-cell-battery-discharge-current/5248029 #5248029"]

    我尚未使用任何电芯化学文件、我多次尝试更新合适的化学物质、但我遇到错误消息(请参阅随附的屏幕截图)。

    [报价]

    此问题是否仅针对所选的 chemID 发生、或者在选择了任何 chemID 时是否会发生? 选择此 chemID 时是否使用了 GPCCHEM 工具?

    此致、

    Anthony Baldino

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    是的、对于所有 chemID、我会遇到相同的错误。 我在此过程中尚未使用 GPCCHEM 工具。

    您是否获得我在上面的链接中发送的.srec 文件? 如果您对此有任何反馈、请告诉我。

    如果您能分享固件文件(.srec)和经测试的锂离子(4.2V)化学样品文件、我将不胜感激?

    提前感谢您的帮助!

    BR
    Murthy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Murthy:

    感谢您发送.srec、我们能够看到它。 如果可能、是否可以将全新版本的.srec 编程到器件中、看看该问题是否仍然存在?

    以下是该器件全新版本的.srec 所在位置:

    https://www.ti.com/product/BQ40Z80 

    关于测试的锂离子化学样品文件、可使用 GPCCHEM 工具接收此文件、这将提供输入数据的 chemID 匹配。

    此致、

    Anthony Baldino  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    感谢您的建议。
    我们将对其进行全面测试、并向您反馈我们的结果。
    同时、如果您希望我们在测试过程中关注其他方面、请告知我们。

    此致、
    Murthy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Murthy:

    我认为、如果这个问题被解决、接下来需要采取的步骤就是为 GPCCHEM 工具创建所需的数据、然后将正确的 chemID 编程到器件中。 有关 GPCCHEM 工具所需数据的更多信息、请参阅以下内容:

    https://www.ti.com/lit/pdf/SLVA725A 

    此致、

    Anthony Baldino

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    很抱歉、我没有更新固件、这导致了我之前报告的问题。
    我很高兴地通知您、此问题已在更新固件后得到解决。

    在我的测试期间、我现在可以在满额定电流下执行测试。
    我想询问是否可以将测试范围扩展到60A。
    如果是、您能否提供此类测试的必要程序?

    此外、我想向您推荐一款合适的 PMOSFET (PMOS)、以便在下面的系统中实现外部电芯均衡。

    感谢您的持续支持。

    此致、
    Murthy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ramana、

    安东尼不在镇上,但我可以继续支持你。

    我想询问是否可以将测试范围扩展到60A。

    这将取决于您在应用中使用的检测电阻。 您使用的感应电阻值是多少?

    我将在这里链接我们的电池平衡文档: https://www.ti.com/lit/an/slua420a/slua420a.pdf

    关于 MOSFET 的推荐、您应该在 MOSFET 团队中创建一个新主题、以便他们为您提供帮助。

    此致、

    Nick Richards

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    使用 BQ Studio 将连接到 BQ40Z80RSMR IC 引脚17的按钮配置为用作关断开关时、我遇到了一些困难。
    我的目标是利用此按钮关闭整个系统的电源。


    我已将按钮连接到引脚17;但是、我在 BQ Studio 中找不到将此引脚分配为关断输入的选项。
    请找到屏幕截图、我已修改。


    您能否建议使用 BQ Studio 将引脚17配置为关断按钮的适当方法、或者在需要使用替代方法时提供建议?

    感谢您的时间和帮助。

    此致、
    Ramana.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ramana、

    本文说明了如何配置监测计、以通过引脚进入 SHUTDOWN 模式。 需要将 NR 位设置为1。

     

    此致、

    Nick Richards

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    我实施了您建议的更改、将 NR 位设置为1。 但是、BQ40Z80 BMS IC 上的关断引脚仍未激活。


    此外、我想澄清一下 BQ40Z80设计中微控制器的连接点。 它应该连接到电池组侧还是电池侧?

    感谢您的支持。

    此致、
    Ramana.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ramana、

    您能否验证引脚上是否存在从高电平到低电平的转换?

    微控制器应连接在电池组侧。

    此致、

    Nick Richards

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生

    我检查了 引脚17、它似乎持续处于低电平(零伏)。

    将 IC BQ40Z80连接到电池后、它是否会持续保持正常模式? 何时需要唤醒模式??

    此致、
    Ramana.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ramana、

    能否分享您的设计原理图? 我想验证引脚17上的连接是否正确。

    要了解有关不同模式和何时需要唤醒的更多信息、请阅读 TRM 的第6章: https://www.ti.com/lit/ug/sluubt5c/sluubt5c.pdf

    此致、

    Nick Richards

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、  

    我写信通知您、引脚17当前连接到一个开关、"没有其他东西"。  

    BR  

    Ramana.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ramana、

    您能否分享一下您的设计原理图。 如果您不想发送整个原理图、则可以共享引脚17和该引脚的所有相应连接的视图

    此致、

    Nick Richards

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    您好、先生、

    请找到随附的屏幕截图。

    BR
    Ramana.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ramana、

    您能否 在按住 SHUTDOWN 按钮超过1秒时检查 CHG 和 DSG FET 是否关闭、以及 Operation Status B 寄存器中的 EMSHUT 位是否已设置。

    此致、

    Nick Richards

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    只是想让你知道,我无法通过按住按钮超过10秒来关闭它们。
    是否有任何相关参数需要我查看以进行故障排除?


    感谢您的时间和帮助。

    此致、
    Ramana.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ramana、  

    Operation Status B 中的 EMSHUT 位是否始终设置为1?

    此致、

    Nick