This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76940:BQ76940中的 CHD 和 DSG 运行

Guru**** 2508385 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76940, TIDA-00255

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1382242/bq76940-chd-and-dsg-operation-in-bq76940

器件型号:BQ76940
主题中讨论的其他器件: TIDA-00255

工具与软件:

你(们)好、

我正在使用 TI IC BQ76940设计 BMS、但我无法了解 DSG 和 CHG 引脚的工作原理。 我使用了 TI 给定的参考设计、且本设计在负载连接到电池时、DSG 引脚上应该有3.2伏的电压来驱动 MOSFET、但 TI 设计中使用的 MOSFET 具有 4.1V 的 Vth (THRESH HOLD 电压)、因此3.2V 不足以驱动 MOSFET  

我想知道 IC 检测负载和充电器连接的逻辑。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Preethi:

    您能否分享原理图?

     如果 CHG 和 DSG 引脚未正确驱动高电平、则它们可能会过载。

     数据表的第8.3.1.3.2节介绍了负载检测功能。

    此致、

    Max Verboncoeur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我 在此 CHG 和 DSG 中使用 TIDA-00255中的这一参考设计直接驱动 MOSFET AOB290L  

    并尝试通过此电路引脚 CHG 和 DSG (3.2V)的输出驱动该 MOSFET  

    我已经阅读了  数据表的第8.3.1.3.2节、但我不清楚  SYS_CTRL1寄存器位如何读取负载  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Preethi:

    器件是否在 SYS_STAT 寄存器中报告 XREADY 故障?

    此外、您是否有原理图中显示 REGSRC 和 REGOUT 如何连接到系统其余部分的部分?

    此致、

    Max Verboncoeur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是存在 REGOUT 和 REGSRC 的原理图  

    此致  

    Preethi H N

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Preethi:

    Q1反向。 MOSFET 的源极应连接到 REGSRC、漏极应连接到 BAT。 看起来您使用了另一种方法。 有关示例、请参阅数据表的图9-3。

    由于这种连接、如果引脚上的电压超过36V、AFE 可能会损坏。

    此致、

    Max Verboncoeur