This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5025A:LM5025A 变压器计算

Guru**** 2506335 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5025AEVAL, LM5025A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1381579/lm5025a-lm5025a-transformer-calculation

器件型号:LM5025A

工具与软件:

您好!

无法访问文章中提供的计算方法。 您是否有替代计算方法?

e2e.ti.com/.../lm5025a-lm5025a-transformer-calculation

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    电源拓扑手册(TI.com)

    使用此链接访问。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此外、我还想了解 LM5025AEVB 输出电感器的设计方式、因为文档中并未说明如何计算匝数比。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于输出电感器、可以在本应用手册中看到其电感设计。

    https://www.ti.com/lit/an/slua535a/slua535a.pdf?ts = 1720257390204

    但如果您想设计一个与设计电感器值完全不同的电感器、 您可以在基于上述应用手册了解电感器规格后、搜索互联网、以查找如何设计电感器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    查看文档后、我注意到第4.1.1节仅提到了电感值、而未提及匝数比计算。

    我想知道为什么 LM5025AEVAL 中使用的输出电感器匝数比为4:13。

    感谢您的答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    B0358规格显示 pri:sec =(1-2):(3:4)= 13:4 = 3.25:1、这有助于为 LM5025A VCC 提供辅助偏置电源。

    当 L2电流为续流时、 L2 (4至3)连接到 Vout = 3.3V、从而使 L2 (2到1)为3.3V x 3.25 = 10.7V、根据数据表建议、这是 VCC 的8V 至15V 之间所必需的。