Other Parts Discussed in Thread: UCC28056
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC28056 工具与软件:
介绍电路规格和要求
我们目前正在开发一种需要使用 PFC (一种可驱动电机的逆变器)为其供电的应用。
因此、我们目前正在评估此应用 TI 的 UCC28056 PFC 控制器。
我们希望有两种不同的工作模式:
- PFC 处于活动状态并为逆变器供电
- PFC 处于禁用状态(转换器 MOSFET 关断且不会开关)、但逆变器仍通过升压二极管供电、尽管输出电压未调整。
为此、我们需要能够在运行期间启用和禁用 PFC (我们仅在电机未运转时更改运行模式、以避免危险的瞬变)。
对我们来说、重要的是、重新启用 PFC 时、UCC28056正确地执行其软启动功能、以避免危险的瞬变。
有关 TI UCC28056 PFC 控制器行为的问题
关于 PFC 控制器 UCC28056、我们有如下问题:
- 是否有办法启用/禁用 UCC28056以实现上述行为?
- 通过直接在 IC 的引脚上操作是否可以实现?
- 如果无法直接在 IC 的引脚上运行、有没有什么权变措施可以实现我们想要的行为?
我们认为可以解决问题的可能想法
- 如下图所示、通过并联一个低阻值电阻器 R 来降低 Ros1的值、我们可以使 IC 认为发生了过压事件、从而关断 PFC。

- 通过控制下图所示的 PMOS、我们可以将 Vcc 下拉至0V、从而禁用整个 IC、甚至禁用 PFC。

这些想法是否安全、或者它们是否会导致电路运行过程中出现问题?