This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO5451:ISO5451栅极驱动器

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO5451, UCC21750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1383943/iso5451-iso5451-gate-driver

器件型号:ISO5451
主题中讨论的其他器件: UCC21750

工具与软件:

我在设计栅极驱动器时使用了附加的 ISO5451、这是1通道的原理图。

请澄清我的以下问题。

 

数据表规定的 VCE 故障(TH)如下。

DESAT-FAULT (th)= 9V–n×VF (其中 n 是 VCE 二极管数量)。

但我对 VCE 故障(TH)的要求是3.6V

因此、我连接了1个 STTH112A 二极管和1个 BZT52C4V3-7-F 4.3V 齐纳二极管

借助上述组件、我的公式变得很重要

VCE FAULT (th)= 9V–1.1 (Diode)-4.3 (齐纳二极管)= 3.6V

是这样吗?

为了增加栅极驱动器灌电流和拉电流、我使用了升压晶体管

PHPT60410PYX 和 PHPT60410NYX

我的 VCC2和 VEE2分别为+15V 和-8V。

电阻器为3.4欧姆。

我的工作 PWM 频率是4kHz。

 

 

我将使用栅极驱动器电路来运行 SKM200GB12T4和 SKM400GB12T4 IGBT

如需任何更改、请提供建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 BIPIN:  

    我没有看到随附的原理图。 您是否可以再次尝试连接?  

    有关您的问题-  

    是的、可以使用齐纳二极管来调节 DESAT 阈值。 我们还始终建议在 DESAT 的路径中使用大约1k Ω 的限流电阻器、以抑制可能耦合到 DESAT 引脚的任何潜在噪声、因此我鼓励您添加该电阻器。 限流电阻的另一个优点是它也有助于调整 DESAT 检测阈值、因为 HV 二极管可能会由于正向电流小而具有与预期不同的正向电压。 因此、限流电阻器可以帮助您快速更改原型系统中的检测阈值。  

    2.辅助电路工作正常。 我还建议查看 UCC217xx (例如 UCC21750)、因为它具有更高的拉电流/灌电流能力、因此您可能不需要升压级。  

    谢谢、  

    Vivian