This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR16030:当施加100mA 负载且噪声很大时、5V 降至~600mV

Guru**** 2386610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1382700/lmr16030-5v-drops-to-600mv-when-100ma-load-applied-and-is-very-noisy

器件型号:LMR16030

工具与软件:

我对 LMR16030S 存在问题、即使在空载条件下、输出也会发出噪声、然后当施加负载(使用电阻器)时、电压会降至~600mV。 电路噪声很大、包括示波器输出噪声和听觉噪声

如果移除软启动电容器(C12)、电压将保持在5V、但噪声会增加到1V p-p 左右、类似地、如果电感器降至6.8uH、则会发生相同的行为。

原理图(图)与使用 TI 电源设计器/数据表的推荐电路相同。 输入电压为24V、最大负载为~500mA   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Oliver:

    感谢您使用 LMR16030S 进行设计。 您能否澄清以下问题、以便我们更好地了解您的问题?

    • 您是参考我们的 EVM 构建印刷电路板、还是使用的试验电路板电线连接松动?  您能展示一下电路的照片吗、  
    •  您的输入电源的电流限制是多少?
    • 您的电感器器件型号是什么?
    • 您是否能够 分别在100mA、250mA 和500mA 下捕获 SW 波形以及 Vin 和 Vout?

    另请注意,我们将在一周的剩余时间(独立日假期)不上班,并在下周返回工作。  

    此致、

    Youhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Youhao:

    我有一个 PCB、请查看照片:

    我意识到 EPAD 上的 GND 平面不符合建议、我还尝试通过填充散热来解决该问题。

    以下是您请求的波形、蓝色为 Vin、粉色为 Vout、黄色为 SW:

    空载:

    100mA:

    250mA:

    500mA:

    电感器是 74405042100

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我下周会给您回复。  目前我们正在休假、请在下周之前不要在这里发帖。  我在我的手机上写这个。 感谢您的理解。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉因为节假日而延迟。  感谢您分享信息。  我担心、由于输入开关电流需要很长时间才能闭合、因此您的布局可能会导致出现噪声问题。  另请参阅我们的 EVM、其中 输入开关电流在极小的环路中闭合。   

    VS EVM 输入开关电流环路(白色)

    更新布局时、请将 C8移开、以允许 IC 焊盘下方和 C9-11 GND 多边形之间直接进行 GND 连接。 还要注意反馈信号布线、它应该远离开关节点多边形。  

    您还可以订购 EVM 并根据自己的设计对其进行修改、然后进行快速测试。

    希望这对您有所帮助。  

    此致、

    Youhao