This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ULN2003A:输入电流的最大值

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: ULQ2003A, ULN2003A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1382027/uln2003a-maximum-value-of-input-current

器件型号:ULN2003A
主题中讨论的其他器件:ULQ2003A

工具与软件:

嗨、团队:

ULQ2003A 与之类似、但图5-6是最大输入电流和平均输入电流、但图是针对每个温度的。
此图是否显示每个温度的平均值?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryu,

    是该图显示了不同温度下每个通道的典型电流能力。 请记住、我们在电气规格中将最大集电极电流指定为500mA。

    此致、
    TIM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tim、您好!

    感谢您的答复。
    您是否有最大输入电流而不是平均值的图?
    我想知道 ULN2003A 和 ULQ2003A 是否都有。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tim、您好!

    您能回答一些问题吗?
    我想知道您是否有有关最大值的数据。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryu,

    我们没有最大电流的数据。  

    此致、
    TIM