This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350:BQ78350:如何缩短 BQ78350大规模生产的学习时间。

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ78350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1383522/bq78350-bq78350-how-to-reduce-bq78350-mass-production-learning-time

器件型号:BQ78350

工具与软件:

你(们)好

我们希望减少休息时间、加快生产速度

BQ78350有2个学习时间

细胞学习

将1C 充电至4.2V

休息2小时,我们想减少到3分钟

将1 C 放电至2.5V

休息5小时、我们希望减少到3分钟

电池组学习的更多内容

将1 C 充电至4.0V

休息2小时,我们想减少到3分钟

将1 C 放电至3.0V

休息5小时、我们希望减少到3分钟

我们可以将休息时间减少到3分钟。


请给我建议。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您无法减少休息时间。 这对于学习循环过程至关重要。 现在、我要说、学习周期只需在生产前完成一次。 无需在每个电池组上完成学习周期。

    此致、

    Nick Richards  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick

    如何验证.srec 文件中的 bq78350编程版本是否正确?
    没有支票号码可以确认或需要其他工具。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Mi

    在屏幕左侧、连接电量计后、IC 图片旁边将显示固件版本和名称。 这就是您验证是否已对正确的 srec 进行编程的方式。

    此致、

    Nick Richards