This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL431:输出电流

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: TLVH431, ATL431, TL431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1384371/tl431-output-current

器件型号:TL431
主题中讨论的其他器件:TLVH431、、

工具与软件:

嗨、团队:

我注意到 TLVH431BQDBZR 中的额定输出电流为70mA、我们是否拥有具有100mA 或更高 额定输出电流的器件?

您能否与客户一起提供温度降额曲线?

BR

京国

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的京国:

    对于并联基准、输出电流由用于输入、负载和分压器的电阻器决定。 但是、如果您需要更大的阴极电流、则对于1.24V 基准、TLVH431可提供最高的阴极电流。 如果您愿意使用2.5V 基准、可考虑使用 TL431或 ATL431、它们都具有更高的阴极电流能力。  

    这是 TLVH431数据表中的基准电压与温度间的关系图:

    谢谢!

    Jackson