This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC2856-Q1:针对双开关正向转换器控制器

Guru**** 2555190 points
Other Parts Discussed in Thread: UC2856-Q1, UCC27212A-Q1, UCC2897A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1372306/uc2856-q1-controller-for-two-switch-forward-converter-controller

器件型号:UC2856-Q1
主题中讨论的其他器件: UCC27212A-Q1UCC2897A

工具与软件:

 您好、TI 团队:

我在寻找能够驱动双开关正向转换器的 PWM 控制器、如下图所示。

 UC2856-Q1是否支持双开关正向转换器??

因为控制器的(HI,LI )输出应该同时处于高电平,因为 输出(HI,LI )应该是非互补的,因为两开关正向转换器的两个开关应该同时打开。

或者  

您建议使用符合 AEC-Q 标准的推荐 PWM 控制器来驱动双开关正向转换器。  

谢谢!

Karthik。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Karthik、

    由于高侧和低侧开关同时打开/关闭、因此可使用任何单个输出8引脚 PWM 控制器来驱动双开关正向转换器。 例如、您可能考虑 使用 UCC28C5y-Q1 系列的控制器、该控制器具有许多不同的 UVLO/占空比选项。 在这种情况下、您只需将两个栅极驱动器输入连接在一起、然后接受单个 PWM 输入信号。 否则、您可能能够找到更简单的单输入、双输出 栅极驱动器。 我们真正需要栅极驱动器的是用于开发高侧驱动的电平转换(自举)以及两个栅极驱动器的输出在相位上同步。 完成此操作后、您将设置控制器、设计功率级和进行补偿、就像使用单开关正向转换器一样。

    在此处搜索如下所示的参考设计示例等

    1. PMP30183
    2. PMP10215

    如需功率级设计方面的帮助、请下载并使用 TI Power Stage Designer。

    此致、

    Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Steven 的建议,

    选项1:

    正如你说的,我可以去像下面的图片,

    UCC28C5x-Q1  将两个栅极驱动器输入连接在一起、然后接受单个 PWM 输入信号+UCC27212A 驱动器、后者同时驱动两个开关正向转换器的两个开关。

    我认为这将是好的...你对它的看法是什么????

    选项2:

    否则、您可以推荐任何符合 AEC 标准的   单输入、双输出 栅极驱动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有关栅极驱动器 IC 支持、请提交新的 E2E 主题、该主题将定向至栅极驱动器团队。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我将介绍栅极驱动器|的新主题

    如下所示、对于选项1、是不是很好 Steven、还是您发现其中有任何错误???

      

    如果正常、则表示我将继续

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Karthik、

    Steve 目前在时代银行工作。 如前所述、任何通用 PWM 控制器都是有效的、因此您可以将输出连接到低侧和高侧驱动器输入。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Manuel、

    然后、我将按照上面 所提到的图片在我的设计中继续操作   UCC28C5x-Q1 (控制器)+ UCC27212A-Q1 (半桥驱动器)、用于驱动两开关正向转换器。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Steven Mappus、

    要点1:

    我对在正向转换器中选择我的应用中的哪种拓扑结构有疑问 有源钳位正向转换器或双开关正向转换器 你能给你的建议吗?

    我将 在 PFC 块之后获得输入电源。

    直流/直流正向转换器的输入电压为 Vin_min=210V、Vin_Max = 260V。  

    输出电压=28V + 10%、输出负载电流=8A

    我们需要中间= 90%至95%的效率才能实现正向转换器。

     能不能对    高侧有源钳位正激式转换器和  低侧有源钳位正激式转换器两个开关的优缺点进行比较 Steven 对比高侧有源钳位正激式转换器和低侧有源钳位正激式转换器的优缺点进行比较。

    三种拓扑比较  

    第2点:

    我已经看到 Steven 在 TI 论坛上发帖介绍了正向转换器、我也附上了该信息、但这里没有与有源钳位和两个开关正向转换器进行比较。

     \

    我 在有源钳位正向转换器中观察到、MOSFET 的电压应力更大为 A (VMOSFET= Vin/(1-D))、但在两个开关中、正向电压应力更小(VMOSFET=Vin)。

    但我不确定 有源钳位与双开关正向转换器比较的其他优缺点。

    我们的主要目标是 以更少的损耗实现大约90%到95%的高效率(如传导和开关损耗 )  

    因此、在有源钳位正向转换器和双开关正向转换器中、这两种转换器都是  我的应用中要考虑的最佳拓扑并实现高效率(输入和输出电压、负载电流在上述内容中供您参考)

    提前感谢 Steven!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不确定具体情况的答案是什么。 你需要自己做研究,然后让我知道吗?  TI 功率级设计器 是比较功率级性能的理想工具。 另外、我在 多年前就写了一份电源拓扑演示文稿、随后交给了 PSMA。 其中包含一些与正向转换器相关的简要比较和指导。 这份材料不是 TI 的、但我可以分享、因为它在网络上是公有领域。

    Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的感谢回复 Steven ,我会做研究,给你的答案是正确的选择。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Steven、您好!

    已经做了研究, 有源钳位正向转换器适合我的应用,并提供比两个开关正向转换器更好的效率。

    但还有一个疑问 、Steven 要负责为有源钳位正激式转换器提供符合 AEC-Q 标准的控制器。    由于某些 限制、我们必须在设计或项目中仅使用符合汽车标准的 AEC-Q 元件。

    UCC2897A 符合我的要求、但未符合 AEC-Q 标准、而且我确认   TI 没有符合 AEC-Q 标准的有源钳位正向转换器控制器。

    因此我的怀疑是、

    TI 的普通 PWM 控制器+ TI 半桥驱动器可用于驱动有源钳位高侧正向转换器运行、您有没有选择。

    由于两个 MOSFET 在有源钳位正激式转换器中互补运行、 因此我们可以使用通用半桥驱动器进行驱动、或者对有源钳位正激式转换器是否存在任何限制?

    是否存在任何  TI 普通 PWM 控制器+ TI 半桥驱动器、 您的建议请核对一下、并告知我 Steven。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有源钳位正激式拓扑在电信/工业/消费类市场很受欢迎、而这正是控制器开发的重点。 未提供汽车版本。

    Steve