This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV772:输入电压3V、输出电压0.8V

Guru**** 2374090 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1384004/tlv772-vin-3v-vout-0-8v

器件型号:TLV772

工具与软件:

你(们)好

我是否可以知道、这些器件可以支持输入电压3V、输出电压0.8V? 如何计算 R1/R2值?


谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    要计算电阻值、公式为 Vout = VFB (1 +(R1/R2))。 对于该器件、Vfb 为0.6V、您需要 Vout = 0.8V。 求解 R1得出 R1为0.333 x R2。  

    还应注意的是、电阻器不能过大、因为这可能会导致一些意外行为。 为了计算此最大值、我们使用输出电压除以最大反馈电流*100作为一个很好的衡量标准、以确保器件按预期运行。 对于该器件、最大反馈电流为10nA。

    Rtotal =(Vout/IFB*100)=(0.8/10nA * 100)= 80kΩ。

    这意味着 R1 + R2的总和可以上升到80kΩ 以确保器件正常运行。  

    总结:

    要获得所需的输出电压、必须根据您的应用满足以下规格:

    R1 = 0.333 x R2

    R1 + R2 ≤80kΩ

    希望这对您有所帮助、

    豪尔赫