This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC2843:散热问题

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: UC3845, UC2845, UC2843, UC1843

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1384502/uc2843-thermal-question

器件型号:UC2843
Thread 中讨论的其他器件: UC1843、UC3845、UC2845

工具与软件:

大家好、团队成员:

我是 FAE Jayden、我的客户 在其12W Flybuck 电源模块中使用 UC2843DTR。 我的问题如下:

  ψJT 芯片外壳温度后、是否可以使用下列参数 T Ü V S Ü D 计算结温?

2. 芯片正常工作时功率损耗是多少? 当我的客户测试时、外壳温度为120°C、器件已发生热故障。

3.为什么建议使用 UC2843时 TA 为-40~85°C、但最高结温为150°C?

非常感谢。

Jayden

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有关它们之间的差异、请参阅以下应用手册。

    半导体和 IC 封装热指标(修订版 D)(TI.com)

    基于本应用手册、在 UC2843案例中、我建议使用 Rtheta_jc_top。

     2.需要知道 VCC 电压和电流以及 Vc 电压和电流来计算总功耗

    3.在历史上,UC1843需要维持150°C 的结温,那么任何器件都无法通过150°C 的结温,将在85°C 的条件下对 UC2845进行测试,然后在70°C 的条件下对 UC3845进行测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hong:

    谢谢。 对于问题2:

    VCC 为14V、VC 约为12V、它们无法测量电流、 是否会出现近似的功率损耗? ZTE 有一个旧数据表 、用于描述静态损耗。 此值是否可用于计算?

    BRS

    Jayden

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Vc 电流可通过 MOSFET 栅极电荷进行估算。

    当前、可以通过 IC 偏置电流、VREF 上的负载和误差运算放大器 COMP 电流以及不同 fosc 处所需的不同电流来估算 VCC。

    您可以通过电流探头测量 VCC 电流和 Vc 电流、或者使用几欧姆的电阻器来获取粗略值并将其与估算值进行结合