This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27524A:灌电流限制

Guru**** 2380390 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27524A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1383623/ucc27524a-sink-current-limitation

器件型号:UCC27524A

工具与软件:

德语:

UCC27524A 灌电流通常为5A、路径通过 ROL 至 GND。 如果电流超过5A、客户发生漂移、UCC27524A 是否具有内部保护功能以避免损坏? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Haiwen、

    对于数据表中给定的0.1uF 负载电容器、UCC27524A 每个通道的峰值电流额定值均为5A。 可以在驱动器和栅极之间添加一个电阻器来限制电流。 电阻器大小取决于驱动器的 VDD 和 ROL 电阻以及 FET 的 Rg。 R = ROL/5A - VDD - Rg。 只要开关频率和结温的温升处于数据表建议的范围内、并且平均电流处于平均电流额定值范围内、就不会出现问题。 驱动器平均电流只是每个驱动器通道的 Qg x FSW。

    谢谢!

    Walter  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    沃尔特:

    我的意思是,如果灌电流超过5A , UCC27524A 有任何内部保护,以避免损坏? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    该器件没有内部保护机制来防止损坏。

    本应用手册可能会有所帮助

    https://www.ti.com/lit/ab/slla387a/slla387a.pdf

    谢谢!

    Walter