This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25798:电源开关问题

Guru**** 2933020 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25798, BQ24133

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1384473/bq25798-power-switch-questions

器件型号:BQ25798
主题中讨论的其他器件: BQ24133

工具与软件:

嗨、团队:

客户尝试使用 BQ25798为测试板中的3节电池供电。

Q1:当插入外部电源并在电池电源(放电状态)下将电源切换到外部电源时、VSYS 引脚是否会断电? 到何种程度?

Q2:当电池电源打开时、芯片能检测到电池组的电压吗? 当总电压低于10.8V (当单节电池的电压低于3.6V 时)时、将输出欠功率状态以指示光。  

Q3:BQ25798是 I2C 从器件。 必须使用 I2C 主设备来控制寄存器、写入最大充电电流、预充电和恒流充电的转换电压、以及目标充电电压的百分比。 否则、将使用默认的最大充电电流1A 进行充电。 如果客户没有 MCU、我们是否有任何不使用 I2C 通信的充电器建议?

谢谢

Lillian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lillian:

    关于1、不  当 VBUS 不存在时、内部 BATFET 保持导通(并通过 FET 体二极管连接到 SYS)。  切换到转换器输出而不是电池处于 us 范围内、BAT 和 SYS 之间的二极管压降差绝不会超过一个。

    关于2、充电器没有自动检测/报告电池电量低。  但是、主机软件可以定期使用 ADC 读取电池电压、然后更改 GPIO 输出。

    关于3、对于独立的3节串联电池包、我建议使用 BQ24133来设置 ICHG=2.5A、使用 BQ2417X 来设置 ICHG=4A。  这些是仅降压充电器、因此仅 VBUS>3x4.2V = 12.6V。  此外、还有直接电源路径、这意味着它们将输入电压直接传递到系统。

    此致、

    Jeff